Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Kit de monitoramento de som de rolos SKF

Detecção precoce de falhas na polia de transportadores

Falhas na polia dos transportadores são uma causa comum de danos à correia e paralisações da produção. Se não forem verificadas, as polias com falha causam incêndios na correia e outros riscos de segurança. A detecção precoce é essencial para otimizar a manutenção e a produtividade. Fácil de usar, apresentando um dispositivo de monitoramento portátil, o Kit Idler Sound Monitor da SKF pode detectar falhas antes de qualquer outro método.

Detecção segura em até três metros de distância

Usando tecnologia de envelope acústico, o Kit Idler Sound Monitor da SKF processa sons audíveis e inaudíveis para detectar as pressões exclusivas de som produzidas por rolos esticadores defeituosos.

O Kit Idler Sound Monitor da SKF opera com fones de ouvido e com apenas uma mão, portanto, os usuários podem se concentrar no posicionamento seguro da mão livre e dos pés. A unidade permite detecção contínua em até três metros de distância em um ritmo de dois quilômetros por hora, então os usuários podem permanecer a uma distância segura dos transportadores em movimento.
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Evite consertos dispendiosos e perigosos na correia
  • Reduza a perda de produção
  • Reduzir os riscos de segurança para os trabalhadores
  • Complementa seu programa de confiabilidade direcionada pelo operador

SKF Idler Sound Monitor Kit

SKF logo