Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF investește în linia automată de producție din Franța

  • Articol

    2019 ianuarie 21, 14:00 CET

    SKF susține dezvoltarea pieței industriei aerospațiale și afacerile sale investind într-o nouă linie automată la fabrica SKF Aeroengine din Valenciennes, Franța. Cu această investiție, SKF consolidează flexibilitatea și competitivitatea companiei în Franța.

    Göteborg, Suedia, 21 ianuarie 2019: Astăzi, SKF a inaugurat o linie complet automată de producție dedicată producției de componente pentru motoare LEAP de la Safran. Această investiție strategică face parte din programul Grupului de modernizare a producției în Franța. Aceasta contribuie și la consolidarea expertizei SKF în rotația performanței echipamentelor și îmbunătățirea nivelului serviciilor oferite clienților cu privire la rulmenți.

    SKF investește într-o nouă linie de producție digitală în vederea optimizării capacității sale de producție și susținerii clienților importanți în accelerarea volumelor producției până la finalul anului 2020. „Această dezvoltare are impact asupra pieței industriei aerospațiale. Prin urmare, reacționând la schimbarea situației pieței, SKF adaptează capacitatea de producție a companiei”, a explicat Philippe Peroz, Aerospace Business Unit Manager.

    Investițiile includ utilaj de rotire și frezare și instalarea unei linii automate de asamblare cu un robot care permite funcționarea complet automată a liniei.

    Aceasta este prima linie a fabricii SKF Aeroengine France care integrează patru etape cheie ale ciclului de producție dedicat componentelor motoarelor: rotire, frezare și șlefuire, control și trasabilitate.

    Cu 550 de angajați, fabrica din Valenciennes produce rulmenți pentru motoare și cutii de viteze pentru companii importante pe piață, atât pentru piața internă, cât și internațională. Aceasta este considerată centru de excelență pentru Grupul SKF în ceea ce privește rulmenții pentru industria aerospațială.

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (5.5 MB)

SKF logo