Cookies on the SKF website

SKF uses cookies on our websites to align the information shown as closely as possible to our visitors’ preferences, such as country and language choices.

Will you accept SKF cookies?

Contact

Refroidissement et thermorégulation

La thermorégulation consiste à mettre et à maintenir un fluide à une certaine température. Ce processus va dans les deux sens : refroidir et chauffer. Certains fabricants se sont spécialisés dans le refroidissement, d’autres dans le chauffage ; cependant, la tendance actuelle est à la construction d’appareils combinés qui permettent tant de refroidir que de chauffer. Par exemple dans la thermorégulation des outils de moulage par injection, la forme est préalablement chauffée, la matière synthétique est injectée dans le moule, et ensuite le processus est inversé, à savoir que le moule est à nouveau refroidi.

Le nombre de fabricants de ce type d’appareils est en forte hausse ces dernières années, et s’accompagne de la création d’une multitude de nouvelles petites à moyennes entreprises. L’origine de cette évolution réside dans le fait que les déroulements technologiques dans de nombreux processus industriels sont en train de changer en cela qu’ils nécessitent une étape de refroidissement supplémentaire.

"La capacité de refroidissement de ces systèmes s’échelonne de quelques kW à plusieurs centaines de kW. Cela explique pourquoi il est nécessaire de disposer des types de pompe (gammes de puissance) les plus divers. "

Pompes à immersion pour fluides très pollués
Pompes à immersion pour fluides très pollués
Désignation

Qmax 

[l/min]

Hmax

[m]

TypePDF
PR304pompe centrifuge1-6011-FR
PRA12032pompe centrifuge1-6001-FR
HCT12032pompe centrifuge1-6004-FR

Pompes à immersion pour fluides légèrement pollués
Désignation

Qmax 

[l/min]

Hmax 

[m]

TypePDF
PRG6032pompe centrifuge1-6007-FR
PRK17533pompe centrifuge1-6067-FR
PSR180255pompe centrifuge1-6065-FR
PXA500250pompe centrifuge1-6062-FR